我在set the env nfsboot步骤中
我被卡在这里
我查了查是和硬件熵有关的问题
不知道怎么解决
log里显示: nfs: server: 192.168.0.108 not responding, still trying
原因可能是 nfs server没设置好导致不能访问,可以在另一个主机上先mount试试,或者也重启nfs server服务试试。
mount 是这样的 ,这个怎么处理,他说/sbin/mount 没有这个,怎么弄。
重启
也不太行
编辑了/etc/exports 文件
之后更糟糕了
这个crash的log说明nfsroot 不能挂载。
然后回追你的nfsroot配置,发现下面的配置/etc/exports有问题
/home/g2l/nfsroot 192.168.0.108 ( ... )
这个文件里上面有example,这里 192.168.0.108 是不对的。 应该是client的hostname/ip,不是server的hostname/ip
你的板子的ip是 107 ,所以是 192.168.0.107
更简单的,可以用 * 让所有client都可以访问
一开始/etc/exports就是*,然后就是没有响应nfs: server: 192.168.0.108 not responding, still trying,我改了回去就和一开始一样了
所以还是没有配置好nfs,还有啥招吗,是板子的问题吗。
补充:网线直接接的路由器,电脑是无线网。
目前 发现虚拟机ping不通window 但是虚拟机和板子之间可以相互ping通,window也可以ping通虚拟机
后来我发现在防火墙关了以后能够从虚拟机ping通window,但是仍然没解决问题。
“虚拟机和板子之间可以相互ping通”, 这说明硬件和配置都是okay的。
“但是仍然没解决问题。” 这个是指什么问题?
软件你可以用这边的版本再试: japan.renesasrulz.com/.../487
就是我在题目中问的,在配置nfs的时候出现问题。192.168.0.108是虚拟机的ip,192.168.0.110是板子的ip。我们觉得是虚拟机不相应是不是,虚拟机上的问题
虚拟机的配置如下:
板子的网线接的是路由器的。
重启nfs没用,mount的话出现的问题是
我上面问这个是报错什么意思,没有直接回答
或者,还有其他方法烧写image吗,比如sd卡?那样该如何做,求指导
如果无法联通NFS,也可以从EMMC启动,通过SD卡或U盘,或通过网络scp命令把内核image复制到板子上,然后通过如下方法更新Image
# mkdir fat32# mount /dev/mmcblk0p1 ./fat32/# ls ./fat32/Image.g2l gx-qsb-rzg2l.dtb
# 把新image复制到./fat32 (最好先备份)
# sync
# umount ./fat32
按照您说的步骤完成后重启,就行了吗。结果如下:
还需要有
这两个文件吗,我重启后没有找到,
还有,还需要这一步吗