Pip 安装python的opencv使用报错

因为是使用的python的opencv,按照教程直接用的pip安装,没有交叉编译,但出现了要求重新安装libgtk2.0-dev与pkg-config的提示。

这时候是需要把原本pip安装的opencv卸掉,转而交叉编译一个opencv-python过来么?

还是只需要把libgtk2.0-dev交叉编译过来就行?

经过验证,pkg-config是可以用的,问题应该是libgtk2.0-dev的

Parents Reply Children
No Data