uart及远程桌面

尊敬的瑞萨电子工程师您好:

       您好!我们通过创建archiconda虚拟python环境并使用conda install pyserial后,利用pyserial想发送串口数据,但是我们在手册里没有找到ttySCn对应的串口号,在搜索相关信息后发现8号引脚和10号引脚对应UART3_TX和UART3_RX,37号引脚和40号引脚分别是UART7_TX和UART7_RX,想问下ttySC3是否对应UART3,ttySC7是否对应UART7,谢谢!

       还有一个问题是在使用Ubuntu镜像后,想远程桌面瑞米派,nomachine for arm不支持Ubuntu22.04,Teamviewer for arm64 安装时报错,Todesk for Raspberry Pi 4 Arm v7也存在安装错误,想问问有无远程桌面软件可以使用,谢谢!

       还想问下当python使用pyaudio库进行音频输出时,是否需要安装驱动实现还是可以直接实现音频输出?

       谢谢!

  • 1、uart在系统下对应的节点要看需要在驱动源码里面查看,路径为arch/arm64/boot/dts/myir/mys-rzg2l-smarc-base.dtsi

    2、关于Ubuntu内的远程桌面,可以尝试安装tigervnc
    3、瑞米派内已经集成了音频库,可直接实现音频输出