在采用官方的FSP建立Keil工程,导入Keil编译下载,R2L1评估板在Keil5编译工程后下载报错 Insufficient RAM for Flash Algorithms !
在把RAM在改大后,默认RAM for Algorithm start: 是0x00000000 Size : 0x0800 改为 0x20000000 0x2000 后 第一次可以下载程序,再次下载程序报错,排除硬件和JLINK问题,下面截图是JLINK配置图,采用官方的下载工具可以读出MCU配置和提取MCU固件数据,怀疑芯片锁死。
JLink Info: T-bit of XPSR is 0 but should be 1.