在RX和RL78上有相关的FFT lib可以使用,不知道瑞萨有没有在RA系列芯片上移植有可以使用的FFT lib。如果有的话,请转发给我一下,感谢!
您好,Arm® CMSIS-DSP库里面有FFT的算法。在FSP中直接添加DSP的stack即可。
具体请参考以下应用笔记:
https://www.renesas.cn/cn/en/document/scd/arm-dsp-examples-rev100-sample-code?language=en&r=1333976