I can't open the file "configuration.xml" in e2 studio 2021-04. My project summary is list below. Does anyone know the reason
是不是你原来工程师在e2 studio V7.8以下的? 2021-04 是64bit版本, V7.8以下的是32bit版本. 如是样例程序, 请下载最新的sample code.
用的都是2021-04版本
FSP3.6.0
你打开的工程的configuration 这个工程师在什么e2 版本下生成的?
也是2021-04
不太清楚你那边缺少什么, 你可以把你的工程贴上来, 我们测试一下.
从提示信息看, 是版本不兼容的问题.
官网上的历史版本的e2 studio不开放下载了吗,现在找不到了
e² studio | Renesas
现在只分7.8以上和7.8以下两种版本了吗
V7.8 是32bit的(V7.8是最后一个32bit版本, 已经在一两年前就不再更新维护了)
64bit的是以年份-月份辨识的, 如2023-03
好的,谢谢