求助 公司有以前的程序 用的芯片是RA78KO的芯片 好像是汇编指令 这款芯片的编译环境如何安装呢
CG+ forCACX
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/uid/cs-cacx-v40700?r=488821
是 cs+ for ca cx嘛 这个我安装过 写的是c程序,也可以写汇编程序是嘛 是否还需要其他辅助包嘛
可以直接写汇编, 不需要其他, 只要你按照了相应的编译器.
黄工,项目目录截图是这样,我创建工程,将SOURCES目录的文件都加入工程,然后编译产生错误了 是缺少了什么东西嘛
错误信息字太小, 看不清. 可能你没有加path造成找不到,
(E) E3210 RA78K0 error E3210: Segment 'IXRAM_' is not exist - ignored test.mtpj
(E) E3210 RA78K0 error E3210: Segment 'RAM_' is not exist - ignored test.mtpj
报了这两个错误,加path,之前创建RL78工程好像没有这个操作啊 ,是怎么加path的呢
看提示, 是没有定义IXRAM_ 和RAM_这两个段. 可以查找一下.
头文件路径添加如下.
黄工,我还是没有找到那两个段,重新分配内存生成文件也没解决,可以麻烦您帮我看一下嘛,以下是工程代码