開發人員您好
我使用的MCU型號為RX210
目前可以透過ID Code Protection,使連接MCU時需要正確密碼才成能夠進行讀寫
我的需求是讓ID Code Protection保護我的主程式不夠被讀取,但部分參數需要沒有密碼的人能夠讀取修改
也就是將MCU內部的程式碼分為兩個部分,一部分需要密碼才能夠讀寫,另一部分不需要密碼就能夠正常讀寫
想確認這一個MCU是否有上述的功能
謝謝
您好,根據我所查詢到的資料,RX210 MCU有提供類似您描述的功能。
RX210 MCU支援的ID Code Protection功能可以讓您設定可讀取和可編程的區域,並對這些區域進行密碼保護。您可以將主程式部分設定為受保護區域,需要密碼才能讀取和編程,同時可以將參數等資料設定為非受保護區域,不需要密碼即可讀取和編程。
您可以參考RX210的技術文件以獲取更多相關資訊,或請求相關支援以確定如何設定受保護和非受保護區域。
ManageMyHealth App