Hi
我們有一個 I3C 協議 客製化的相關問題. 請問以下 的 規格 有可能在 RA4E2/RA6E2 上面實現嗎 ?
感謝支援
1. 下圖 (1) 是標準 I3C Private Read 協議
2. 我們想要 客製化 I3C Protol 的需求 如圖 (2):
a. 不需要 打出 Daynamic & Broadcast Address 的 Header. 如圖 (2) Part A
b. 打出 Read Protol 之後, 如圖 (2) Part B, 可以繼續 掌控 Bus 控制權, 發出 所需要的命令 如圖 (2) Part C
(1)
(2)
Hi Slash,
針對您的問題,簡短的回答是RA4E2/RA6E2 I3C Peripheral 可以做這樣的配置。
再麻煩您提供電子郵件信箱,我會直接跟你聯繫確認專案的細部內容,謝謝
Best Regards,
CP
Hi CP,
感謝幫忙... 我的 信箱 : [email protected]
感謝
下面是 更新的 I3C 規格資料. 給你參考一下
由上一封 提供的 訊號圖 ..
Orange mark means Mater transfer; Blue mark means Slave transfer.
不好意思,讓我先詳細解釋和整理一下你剛提出的問題
你的問題1 - I3C Broadcast Dedicated Byte 0x7E 是否可以不嵌入?
答案: 可以,透過 BCTL.INCBA 你可以做這樣的配置。在MIPI-I3C 的規格定義裡面就有提到這個byte 在 I3C SDR Private Transfer 是optional 的。所以我個人的理解是這並不是你所謂的 "客製化" 協議。
你的問題2 - 是否可以把I3C Private Read Transfer 改成Write
答案: ....不行... 如果可以,slave端如何分辨是否可以在slave address ACK 之後拿到BUS的掌控權開始丟資料?
*** RnW bit *** 是Master 告知slave 在ACK之後BUS 的掌控權,尤其在I3C更為重要,因為Slave 在掌握bus之後可以改成Push Pull output ,如果在bus 轉移沒有定義清楚,會造成衝突甚至可能master 和 slave SDA 同時操作在push pull output。 如果這個是所謂的客製化I3C 協議明顯已經violate MIPI I3C basic specifications.