【经验分享】——e2 studio代码包含的中文注释显示为乱码,如何配置能使其正常显示?

e2 studio支持从CS+等IDE导入工程,有时会出现工程包含的中文注释显示为乱码的情况,可通过以下修改方式使中文能够正常显示。

在目标文件/文件夹上右键,找到Properties。也可通过快捷键Alt + Enter打开Properties界面。

侧边栏选中Resource,Text file encoding勾选Other,并手动输入MS936,然后点击Apply and close。

注意:设定Text file encoding的对象尽量是源文件(*.c,*.h等)或源文件所在的文件夹(src等),避免对project或workspace整体进行Properties的设定,否则可能在Building或Debugging过程中出现异常。

原始参考链接https://en.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/16979420

Parents
  • 如果在e2 studio中代码中的中文注释显示为乱码,可以尝试以下配置:

    确保你的代码文件编码与中文注释的编码一致,常见的编码方式为UTF-8。
    在e2 studio中打开代码文件,选择菜单栏的"文本"(Text)或"编码"(Encoding)选项。
    从下拉菜单中选择正确的编码方式,如UTF-8。
    如果注释仍然显示为乱码,尝试切换到其他常见的编码方式,如GBK或UTF-16。
    保存文件并重新加载,查看中文注释是否能够正常显示。
    如果仍然存在问题,可能是由于其他配置或环境因素导致。在这种情况下,建议查阅e2 studio的官方文档或寻求相关支持资源,以获取更具体的帮助和解决方案。

    MyCenturaHealth Patient Portal

  • 谢谢你的说明,如果在更新编码方式后依然显示乱码,可考虑重启e2 studio使得配置生效,依然失败的话请考虑重启电脑。

Reply Children
No Data