有没有RA芯片的 mbedtls+https client 的例程

你好,

 我使用RA6M5芯片,编译器是IAR. 我的程序使用了freeRTOS. 我需要加入https client的功能,在FSP中有mbedtls的模块,但是没有找到mbedtls+https client的例程。因为我用的是freertos, 所以没法用netX+Azurertos https. 我只找到一个AWS+mqtt+mbedtls的Renesas例程。但是在FSP里面移除那些AWS+mqtt模块同时保持mbedtls功能有些困难。调试了很久,FSP总是报错。

 你们能不能提供基于RA芯片的mbedtls+https+client 例程, 只需要简单的握手,发送接收数据就可以。非常感谢。

顾成

Parents Reply
  • Cecilia, 你好,

    谢谢你的提供的例子,但是,我在前面的问题里面已经提出我们不需要AWS功能,你的这个例子的FSP设置中mbedtls是嵌入在很多层的AWS模块中,我只需要mbedtls+https,我去掉那些AWS模块以后,FSP出现很多错误。你们有没有简单的mbedtls+https例子?谢谢。

    顾成

Children