RA6T2 GPT触发ADC转换配置问题

开发环境,e2 studio,我根据数据手册在.xml文件中进行GPT产生触发ADC转换信号的配置,其配置如下

对于ADC模块配置如下:

由于事件由GPT0的A通道产生,我勾选了第一个。

在main函数中初始化了ADC、GPT模块后,ADC不会由GPT触发转换。

请问,如何正确使用GPT触发ADC开始转换?

Parents Reply
  • 我已经在.xml文件中进行配置,

    但是到hal_data.c文件中查看生成的配置文件是,发现并没有配置上?

     这个因为我没有正确使用吗?

    gpt_adc_trigger_t结构体的内容如下,我应该是在.xml文件中配置了的

Children