FSP:4.6.0
分辨率:800*480*3
我想问一下,用JPEG解码器解码图片,使用函数GUI_JPEG_Draw(address,size,0,0);这个函数能显示图片,但是只能在屏幕上显示图片下半部分,通过改x坐标确实能实现图片在屏幕移动,但是改y坐标,在屏上显示位置不变;x=0,y=0,显示如下图
通过去掉屏上text显示数字框,图片仍然这样显示,这会是什么问题?
动作:
1,换屏和板子还是这样显示,
2,已经确保图片数据是完整的,
3,如果更改y坐标,在屏幕显示位置不变,但是图片显示内容会变,效果类似上图,还是800*480像素中部分显示;