RA2E1 Keil5平台编译生成bin文件过大

e2 studio平台上已经有了这个问题的解决方法,那么Keil5平台上需要怎么解决?

我使用该条命令生成bin文件,bin文件大小为16M:

目前我探索到了一个解决方法:

FSP生成的MDK工程的memory_regions.scat文件,将其中的ID_CODE_LENGTH值改为0x0保存,之后Keil5重新编译工程,bin文件大小恢复正常。

但ID Code与代码加密有关,我担心这样做会导致代码加密功能出现异常。有没有更好一点的方法?