能否提供一个基于EK-RA6M3 demo板提供一个可以通过U盘进行升级的例程?
你好,
目前在Renesas Synergy上面有這樣的例程,在bootloader 實作 FileX FAT將存在USB Drive的image燒寫進來。我可以將此例程移到RA6M3上面, 再麻煩您稍等片刻
謝謝
您好,请问这个例程大概什么时候可以提供下呢。非常感觉支持
您好,
不好意思讓您久等了,這禮拜五會更新給您
請見諒,謝謝你的使用
Hi 您好,
有關透過usb pendrive 更新韌體的bootloader範例請參照USB_HMSC_Bootloader_ek_ra6m3.zip此bootloader在non-rtos(bare metal)環境啟用USB Mass Storage Host的功能,讀取USB Pendrive內指定的資料夾內的firmware SREC image並進行更新,更新完會把一些資訊寫到DATA FLASH裡面測試上需在你的USB Pendrive新建一個資料夾叫 "Put Image Here" 然後將想要更新的firmware image (s recod格式) 放到該資料夾內,並在該資料夾內新建一個"update.txt" file,並在"update.txt" file內輸入指定更新的firmware image 檔名(須包含副檔名)即可更新完成後,booloader會將"update.txt" file rename 成"loaded.txt" file
有關更新的app firmware 可使用附件的"blinky_1hz_app_ek_ra6m3"來產生並進行測試。
blinky_1hz_app_ek_ra6m3.zipblinky_10hz_app_ek_ra6m3.zipUSB_HMSC_Bootloader_ek_ra6m3.zip
非常感谢
按照“U盘更新程序.docx”操作完成后,最终会提示:Error (FR_NO_FILE),然后就Executing JUMP了,,已经读到U盘文件了,但是依然升级失败,请问是什么原因造成的
顺带一提,我用4.0的时候会提示usb报错,需要加rtos,因此改为3.2就不需要加rtos了。虽然还是会提示Toolchain configured for project is not currently available,但是工程可以正常运行。
4010.USB_HMSC_Bootloader_ek_ra6m3.zipPut Image Here.zip