能否提供一个基于EK-RA6M3 demo板提供一个可以通过U盘进行升级的例程?
你好,
目前在Renesas Synergy上面有這樣的例程,在bootloader 實作 FileX FAT將存在USB Drive的image燒寫進來。我可以將此例程移到RA6M3上面, 再麻煩您稍等片刻
謝謝
您好,请问这个例程大概什么时候可以提供下呢。非常感觉支持
您好,
不好意思讓您久等了,這禮拜五會更新給您
請見諒,謝謝你的使用