USB disk upgrade进行升级的Bootloader的例程

能否提供一个基于EK-RA6M3 demo板提供一个可以通过U盘进行升级的例程?

Parents
  • Hi 您好,

    有關透過usb pendrive 更新韌體的bootloader範例請參照USB_HMSC_Bootloader_ek_ra6m3.zip
    此bootloader在non-rtos(bare metal)環境啟用USB Mass Storage Host的功能,讀取USB Pendrive內指定的資料夾內的firmware SREC image並進行更新,更新完會把一些資訊寫到DATA FLASH裡面

    測試上需在你的USB Pendrive新建一個資料夾叫 "Put Image Here" 然後將想要更新的firmware image (s recod格式) 放到該資料夾內,並在該資料夾內新建一個"update.txt" file,並在"update.txt" file內輸入指定更新的firmware image 檔名(須包含副檔名)即可
    更新完成後,booloader會將"update.txt" file rename 成"loaded.txt" file

    有關更新的app firmware 可使用附件的"blinky_1hz_app_ek_ra6m3"來產生並進行測試。

    blinky_1hz_app_ek_ra6m3.zipblinky_10hz_app_ek_ra6m3.zipUSB_HMSC_Bootloader_ek_ra6m3.zip

  • 按照“U盘更新程序.docx”操作完成后,最终会提示:Error (FR_NO_FILE),然后就Executing JUMP了,    ,已经读到U盘文件了,但是依然升级失败,请问是什么原因造成的

  • 顺带一提,我用4.0的时候会提示usb报错,需要加rtos,因此改为3.2就不需要加rtos了。虽然还是会提示Toolchain configured for project is not currently available,但是工程可以正常运行。

    4010.USB_HMSC_Bootloader_ek_ra6m3.zipPut Image Here.zip

Reply Children
No Data