mcu为RA2E1A93,我低功耗时候时钟为sub-clk,也就是功耗最低那个,使用的sleep模式,在低功耗时候使用agt,每20ms退出一次,退出后需要快速的恢复时钟进行其他操作,然后再进入sleep。请问能提供一下快速恢复时钟和快速设置低功耗时钟的代码吗?
我自己写设置进入低功耗的时钟的如下,但是不对,agt唤醒周期会不对。
clk.rar请问我这样写有什么问题吗?目前我测的进入和退出,时间都挺长的
谢谢上传代码,我马上验证一下。