我们瑞萨RA的usb驱动从哪里下载的?目前在win10可进行测试,但是win7无法识别到USB口,请问这个驱动在哪里有下载或者需要安装什么软件?
也可以试试以下inf文件
https://www.renesas.com/us/en/document/swo/cdc-virtual-serial-port-usb-driver?language=en
好的,非常感谢。
这个也试过了吗?
是的,两种方式都试过了,第一种是下载RFP安装软件,安装完以后无法识别,第二种方式是更新驱动,这个无法找到匹配的驱动
不好意思,您能再试一下这个驱动吗?我们这边目前没有win7的电脑,无法验证。
https://www.renesas.com/us/en/document/swo/usbserial-driver-windows-7
因为我这边电脑比较麻烦,昨天晚上才测试的,还是有问题,这里面只有安装信息,并没有安装驱动文件,哪怕我放在RFP里面的RA的driver一起然后选择这个安装路径也是提示没有安装的驱动软件。
cdc-win7-inf.zip
CDC_Demo_Win7.zip
这两个驱动在win7上还是无法安装识别到,这个到底是什么原因呢