我们瑞萨RA的usb驱动从哪里下载的?目前在win10可进行测试,但是win7无法识别到USB口,请问这个驱动在哪里有下载或者需要安装什么软件?
这两个驱动在win7上还是无法安装识别到,这个到底是什么原因呢
还有另一种解决问题的方法。 由于 COM 驱动程序是通用驱动程序,您可以安装另一个 CDC 驱动程序。PCDC 驱动程序下载请参考以下 URL。 或者您可以使用附件。 请注意您的 PC 的 32 位/*** 位信息。https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html
Zebra_CDC_ACM_Driver_Installation.zip
安装后,可以在安装文件夹中找到cdcacmzebra.inf。 下图以安装文件夹为例,以 Win *** 驱动程序为例。重复指南中的“USB 驱动程序安装”并浏览到 cdcacmzebra.inf 所在的文件夹。然后安装完成,可以使用 TeraTerm 显示日志。
安装这个驱动可以解决,非常感谢