大家好,有问题想咨询各位大佬。
使用的是R7A2L1AB板子,当前BOOT函数中,调用实例代码中 do_boot函数,其中 flash_base = 0x10000。我希望将APP程序的其实位置从0x0000改到0x10000,从而满足BOOT ---JUMP--->
APP 。
APP程序能够发送周期性CAN数据,BOOT本身不主动发数据,可通过这块确认是否跳转成功。但是当我改动script中 memory_regions.ld文件中 FLASH_START的赋值,整个APP工程就会报错
失效,必须从worksapce中删除才能重新使用。
我应当如何修改配置文件才能使APP程序生成出来的HEX文件,起始地址从0X10000开始?又应该怎样操作才能使BOOT+APP的HEX文件一起down进板子?
你好,请参考下图的配置,从0x20000开始调试App Project。调试前确认App Project重新build生成的目标文件(*.srec 或*.hex)起始地址是0x20000。
下图中的参数分别替换为:
set $sp = *0x20000
set $pc = *0x20004
set {int}0xe000ed08 = 0x00020000
关于这三行的意义说明,请参考以下链接中的文档说明…
你好,w,请问这个问题是否已经解决。如已解决,管理员将关闭该问题。