想请问下,RA系列是否支持ISP串行烧录或者升级?即是通过普通IO口模拟烧录时序实现的方式进行的,如果可以是否有文档或者相关例程提供参考。
不支持普通IO口模拟烧录时序实现的方式,RA2E1所支持的烧录方式有:J-Link和2 wire UART。
好的,谢谢
你好我使用USB转串口 ,vcc.gnd.tx.rx. ,使用programer 报错,复位按了也没用
RA2E1使用串口编程时只能使用UART9,编程时需要注意MD引脚的状态