你好
我使用EK-RA2E1开发板测试MCUBOOT模式,我在官网找到了一个文档《Secure Bootloader for RA2 MCU Series – Application Project》是关于MCUBOOT调试的,我在跟着步骤尝试的时候卡在了生成 xxx.bin.signed文件的步骤里了,检查了很多遍都无法生成xxx.bin.signed文件,请问这个文件在哪个步骤生成?如何生成?
请参考“4.2 Configure the Existing Application to Use the Bootloader Project”和“4.3 Signing the Application Image”两部分的描述配置Application Project。配置成功后,即可生成***.bin.signed文件。
4.2定义了如何利用Bootloader…