我在EK-RA4M3开发板上运行USBX_hmsc_ek_ra4m3_ep例程,但我发现它不能正常工作,一直检测不到U盘,它应该还会打印出Enter1...Enter2的信息,但是没有打印出来。不知道是什么原因,跳帽和接线也按照例程文本来设置了。
我运行结果是没有问题的
EK上面的跳线也是一样的
请问您是客户还是代理?方便留下您的联系方式吗?邮箱就可以,我单独跟您联系。
***。[email protected]
dai li shang
请问一下,您当初这里是什么问题导致的,我现在也遇到同样的问题
要看下USB那边的跳线帽有没有调好,然后要看看J11那里要插上USB接口线再插上U盘
U盘的文件系统要FAT32的格式
现在提示我U盘里面的文件打开错误,U盘里面不是放一个txt的文件吗?