求分享一下RX72M Communication Board CAN demo 的例程,在官网上没找到相对应的例程,在FIT示例里面也没看到demo文件。可以的话发下我的邮箱:nickguo@teampo.com ,万分感谢!
搜索
复制
查看r_vonfig\r_bsp_interrupt_config.h, 有上面提示, 你可以把不用的中断slots号 换到CAN2那里去, 如把CAN1的号, 写到CAN2那里.
如果硬件上原来不用CAN1, 可以考虑把CAN2改成CAN1.
在e2 studio里面, 可以通过添加components, 可以自己配置的
您好,我按你说的这样子去配置CAN通道2,编译是不通过的,请问您是否有解决方法呢?
非常感谢
请问,E2 studio调试为什么会默名奇妙停在一个位置,哪怕这里是个空行,编译没有错误
尝试清楚所有断点或取消优化.试试.
Clean project --> rebuild project
在debug状态, [Run] -->[Remove all breakpoint]
您好,按照您说的方法试了之后,现在无法进入debug
没有用例程跑,我新建工程也会出现这样的问题
你是不是在样例上跑的, 这个样例的所用的型号和你的板子是不是对应..
觉得你这个错误太奇怪了,
退出程序, 重新启动电脑看看.....
用的什么板子, 什么仿真器...
仿真器是E2
留下邮箱
nick_guo@teampo.com