RA系列FLASH相关的疑问

型号:RA4M2AB3CFM

问题1:比如我现在使用的一款型号FLASH大小为256K,其中是不是有一部分空间我们不能操作啊,我在用户手册92页的"Memory map"中看到了如下描述,是意味着FLASH的第一个块不能去操作它吗?

问题2:我使用jflash_lite烧录bin文件时,当时的地址默认为0,点击烧录后芯片就不正常了,表现为无法再下载代码,是不是说明下载bin文件时不能从flsha0地址开始编程;