我在RA4M3开发板上使用硬件IIC通讯,当我使用IIC0(P400 P401),逻辑分析仪抓出来没有数据,但是当我使用IIC1(P511 P512),就能抓出来数据(没有连接从机,所以只有地址)。
不知道是什么原因,在管脚设置处也试过加输入上拉和设置开漏,但是IIC0(P400 P401)还是不行。
EK-RA4M3 的p511和P512带有上来电阻 , 如果你需要用P400 和P401, 需要自行外接上拉电阻, 阻值4.7k- 10K