r5f10y17 如何擦除芯片中原有代码?
使用RFP擦写.
https://www2.renesas.cn/cn/en/document/swe/renesas-flash-programmer-v31000-windows?language=en&r=488871
没有erase选项?怎么用RFP实现只擦除不烧写?
是不是只有E1可以用?E2 lite使用不了?
E1 和E2lite本质上是一样的, 这个和工具没有关系, 是G10太过简单有些功能屏蔽了.
你可以根据G10 ROM的大小, 生成一个全FF的mot文件, 作为编程用(骗过软件要求输入编程文件), 因为在缺省在编程时已经强制擦除了芯片.
如何生产mot文件?有没有相关介绍的资料?
留下邮箱
网上有很多hex编辑器, 下载自己生成一个填充FF的hex文件, 和mot文件一样的效果.
[email protected],hex编辑器我有,制作mot文件的资料帮忙发我,十分感谢!
没有什么资料啊, 你使用hex生成一个xxK的文件, 填充FF就行了.
.mot文件应该有它固定的格式吧?直接制作一个全是FF的文件,然后改成.mot的扩展名?
HEX文件也行, 全FF, RFP支持hex 和mot文件