经验分享——RA6M3 External Bus CS0 输出问题

在调试 RA6M3 external bus 时,发现 CS0(P610) 在写和读时电平均没有变化,和 User manual 里面所提的波形不一致。是否有解决方法?

  • 这里有个需要注意的地方,当我们用 external bus 的 CS0 时,无论是接外部的扩展 RAM,或者是接 LCD 屏。需要将 RA6M3 的 SDCLKout 关闭,在 configuration.xml 中设置 SDCLKout 为“off”。 

    此方法适用于 RA6M3,或者如果在其他平台遇到有类似的问题,可以先看是否带 SDRAM driver,如果有,同时又要用 external bus CS0 输出,可以参考此方法设置。

    测试结果如下: