各位好,我现在使用的是RA4E2的原厂公板,我在测试从机SPI时遇到一个问题,不知到有没有人遇到过。
当从机接收的SPI频率为11MHZ时,debug发现“SPI_EVENT_ERR_MODE_UNDERRUN ///< Underrun error”,但是我仅仅只将频率降为5MHZ左右时,从机SPI就能正确接收数据,但是从RA4E2规格书上计算得到从机接收的最大SPI频率为25MHZ,不知道是什么问题。
看一下你的clock设置的.多少是
确定是RA4E2?
是的