如下图所示,我往condeflash 中写入0xAA,写入范围设置的是8K到35K位置,但是写到32K位置就写不进了,flash_write_packet_data函数返回的也是not ok,不知道什么问题
什么型号?
R5F100LGA,资源表显示128k的codeflash
你的程序, 不是我提供的吧.
擦除函数和writeflash函数都是和你例子里的一样,我只做了简单的擦除与写入测试,发现只能写32K,往后就写不进去了,如果可以,我可以将我的程序发给你看下,谢谢
可以把工程发上来