目前自己搭建了两个独立工程去实现bootloader+ application,但是在跳转后 application的串口每次发包只能发送一个字节,并且程序不停的重启;请问有没有基于CS+for ca cx的两个独立工程的sample?
3857.OTA_Test_0319.zip
请参考,APP 的UART通信问题应该是UART自身设置的问题,重启是否和WATCHDOG相关
我单独运行bootloader或者是application时串口是可以正常打印的,感觉像是application访问中断向量表有问题
RL78系列是固定中断向量表,从boot到app需要做个偏移
谢谢,请问偏移应该如何实现?,我现在采用了主副工程的形式去实现,CA CX中编译不会自动映射中断向量表吗?
请参考示例中的设置