R5F10BLE在UART0+UART1同时进行回环测试时有异常

问题描述:

MCU主频24Mhz下UART0和UART1同时进行回环测试(外部直接将P61和P62,P74和P75两对UART引脚短接),收发都使用了DTC,波特率都为500Kbps。然后发现UART0/UART1会在debug几分钟(甚至几秒)内连续收到256字节的0x00,但这256字节的0x00并没有在我的发送缓存中。可能是DTC异常读取了发送缓存之外的数据,这是否是我的操作有问题或者芯片bug?最后单独测试UART0/UART1并没有发现这个问题,是否DTC负荷太大导致异常?

代码截图:

Code Generator配置截图:

实测波形(UART1)截图: