制作r5f100ac最小系统板,下载时提示 A framing error occurred while receiving data.Operation failed.想知道原因,下图为原理图,layout图
现在1.想询问大佬原因
2,寻找r5f100ac数据手册
1.TOOL0和RESET引脚都需要上拉。
请问您使用的是哪个调试器呢?
已E2-Lite调试器举例,请参考以下文档:
https://www2.renesas.cn/document/mat/e1e20e2-emulator-e2-emulator-lite-additional-document-users-manual-notes-connection-rl78?language=en
2.硬件手册参考以下链接:
https://www.renesas.com/jp/zh/document/man/rl78g13-users-manual-hardware?language=en&r=1054286
TOOL0引脚都使用1k电阻进行上拉需要上拉。
RESET引脚都使用10k电阻进行上拉需要上拉.
使用的的E1下载器,劳驾,能不能发我一份E1下载器的使用文档
之前给的文档也包括E1。
下载还是失败,劳驾问一下,
1.您有r5f100ac的最小原理图吗?
2.TOOL0和RESET引脚差分布线吗?
3.下载过程中,除了vcc,gnd,TOOL0和RESET四个引脚,其余引脚需要特殊处理吗?
感谢
以下网页上有多个RL78/G13的开发板和套件,请参考,谢谢!
https://www.renesas.com/jp/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus/rl78g13-low-power-high-function-microcontrollers-general-purpose-applications?#evaluation_boards
谢谢