各位好:
我在低功耗下将端口配置成N沟道开路输出高,发现会出现漏电流的情况,电流会浮动,达不到理想的功耗。想确认下芯片在配置成N沟道开路输出高,外部没有上拉或下拉的情况下,IO口是出于浮空的状态吗?
在英文的知识库看到一个关于N沟道开路输出的说明,这个是对上面问题的说明吗?
您好,是的,您找到的FAQ就是对这个问题的解释。
硬件手册上,您可以参考对应端子的回路图,N沟道漏极开路的端子,即便在端口设置为输出状态下,端子输入端的第一段buffer也是打开的,此时输出高时(不外接上拉电阻))会导致中间电位而产生贯通电流。