是我使用的库不对吗?官方也没有提供IAR最新版本的FDL库
没有新的更新,
能把你这个库的安装文件发我一下吗?我找到1.04版本的IAR了,想试一下,太感谢了
请提供邮箱
307949582@qq.com
可以发我一份吗,谢谢,6551169@live.cn
我这边也遇到类似的情况,请问是什么问题?
E2 studio使用CC-RL compiler,然后使用PFDL库,发现下面4个函数没有声明。
E0562310:Undefined external symbol "_PFDL_Open" referenced in ".\src\r_cg_pfdl.obj"E0562310:Undefined external symbol "_PFDL_Handler" referenced in ".\src\r_cg_pfdl.obj"E0562310:Undefined external symbol "_PFDL_Execute" referenced in ".\src\r_cg_pfdl.obj"E0562310:Undefined external symbol "_PFDL_Close" referenced in ".\src\r_cg_pfdl.obj"
在pfdl.h文件里面只有类似的外部声明,找不到这个函数本体。
extern pfdl_status_t __far PFDL_Handler(void);