renesas engineer:
你好,当我们调用FDL T04库时,关于self ram大小,G13 不同的rom,在datasheet里面,只是部分提到了分配大小问题,在self ram list文档里面也能查到,但是,有的在datasheet里面,没有提及self ram,同时在self ram list文档里以“-”替代,这个不清楚具体含义。例如R5F100LF,self ram 如何分配,datasheet 未提及,但self ram list 文档仅以“-”示意;而R5F100GD 在self ram list文档里有个注释,datasheet 也有提及。
多谢
https://www2.renesas.cn/cn/en/document/mat/rl78-family-self-ram-list-flash-self-programming-library-rev305?language=en
请根据文档确定RAM的大小. 以及RL78G13 第三章 对Self RAM的要求
这些资料均查看过,R5F100LF,这款芯片,self ram,如何分配,G13手册没有涉及分配,上述链接文档即self ram list文档也没有分配空间大小。实际操作,查看地memory map,并没有分配。
凡是标识"--"都不需要考虑self RAM保护, 除此之外, 都必须按照文档保留指定空间, 不能被用户程序占用.
LF是96K, 满足" --", 所以不需要在section中做RAM的处理
多谢,确认的目的是,我们在一颗芯片运行二套用户程序