你好,
同一个RL78工程,用E1能够正常调试,换E2 lite后会报以下错误:
[Direct Error Cause]No response from the emulation CPU. Please confirm the signal of the CLOCK or RESET,WAIT and so on.(E1200416)
是需要进行什么设置吗
CS+ V8.08.00 Integrated Development Environment User's Manual: Message (renesas.cn)
这样的问题一般是仿真器到目标板之间 14pin转换线的问题.
谢谢,能详细的说下吗,
14pin转换线目前接了 pin10、pin5、pin8、GND四条线。
您这份故障码手册在哪可以找到,方便给个链接吗