您好,
请问一下在e²studio工程中如何添加FSL库,我这边用fsl.lib的库会报错,显示fsl的各种未定义,是否cs+的fsl库与e²studio不同,或者是在e²studio中需要在哪里进行配置库文件路径
那用llvm的话怎么使用fsl呀
换编译器
请问一下有fsl的源码可以提供吗
如果能提供源码, 就不会只提供library.
第三方编译器以及相应的库文件, 是由第三方编译器support team 提供, 请关注他们的网站.
我用e²studio新建的gcc工程,添加了库之后报了以下错误,您这边知道是啥原因吗
不太清楚, 从error 信息, 貌似r_main.c存在一些问题.请仔细查找.
q如果库文件正确, 按照上面三个步骤, 不会产生错误.
方便提供一个e²studio的合入fsl库的gcc demo工程吗,设备型号R5F100LE,非常感谢