RA78/F14 boot + app question

我也是用RL78/14的芯片做的CAN升级,开发环境IAR for RL78,我flash划分:boot area :0x0000-0x2000,APP area 0x2000 -- 0xFFFF,用的xmodem协议传输,在线跟踪APP.bin已经正确下载到了0x2000开始的区域,执行跳转指令后,APP程序不能执行,跳转指令如下

typedef void (*FunctionPointer)(void);

DI();
FunctionPointer entryPoint = (FunctionPointer) 0x2000; // 跳转地址
entryPoint();

执行跳转指令后,能看到程序能执行到flash后面的区域。

APP文件用默认的从0x0000开始的设置是能够正常运行的,这个已经经过验证。采用升级模式时,将APP的程序地址偏移到了0X2000的位置(链接文件是在lnkr5f10pgj.icf基础上进行修改的),修改后的icf文件的配置如下

现在的问题是不知道是跳转的部分有问题还是APP经过地址偏移后产生了问题,希望您给一些指导。

另外,app经过地址偏移后, 不能进行在线调试了,这个可以通过怎么样的设置能够进行在线调试呢?

Parents Reply
  • IAR暂时不能提供支持,我转换到CS+  CC-RL编译器环境下进行设计,该如何设置偏移地址和跳转的中断向量表。

    另,在RL78/G13的boot例程中,APP子工程和boot工程共用了驱动部分,貌似和两个独立的工程不太一样。这个我用现在的CS+无法进行编译。

Children