cs+代码生成uart功能

我的配置如图所示,但是txd0没信号,请问我的配置有什么地方漏掉了吗?

Parents Reply
  • E2lite是仿真器, 接在目标板的debug i/f 上;

    以前的PC有COM口,也就是我们通常说的UART, 现在的笔记本基本没有这样的配置, 幸好现在有usb转串口的工具, 我们称为usb2com, 可以从硬件管理器上看到 已经转换成COM3, 也就是转换成一个UART(3).

    你的程序, 设置的UART是UART 通道0 , 也就是UART0, 所以 只要把 UART3(电脑侧)和UART(目标板侧)连接起来, 就能实现数据通讯. 具体连接方式如下:

    电脑侧 COM3 (UART3)    目标板侧 UART0

    txd3       < ------------------ >  rxd0

    rxd3       < ------------------>   txd0

    GND3    < ------------------ >  GND0

Children