我的配置如图所示,但是txd0没信号,请问我的配置有什么地方漏掉了吗?
simulator, 不支持硬件仿真, "程序没有down进板子里", 所以你测不到波形.
e2lite, 在硬件管理器上不会以com的形式出现. 只能按照我发的连接示意图连接,
COMx是不可以连接e2lite的.
明白了 谢谢 还是需要两根线的
如果COM是电脑自带的, 需要加RS232转换芯片, 不可以直接从COM3 接到MCU上
谢谢解答
黄工,请问程序不经过debug tool down进板子只能用renesas flash program吗?cs+能将程序down进板子里吗?能够脱机运行那种
黄工打扰一下,在我想用R_UART0_Send_String((__far int8_t*)"\n\rChoose actions:(1)Update Boot area + App area (2)Update App area only\n\r");这个函数发送数据的时候,单步调试会出现下面图一的情况,run程序的时候会出现图三的情况,发送完一个字节就卡在了图2程序处,请问是什么原因呢?