一个RL78 bootloader样例程序.
MCU: RL78G13, R5F100LE, 64K ROM,
IDE: CS+ for CCRL.
通讯口为UART, Xmodem, 发送bin文件
Boot : 0000 - 1FFFH, Boot的_start 在0xd8,
APP: 2000 - FFFFH, 其中2000开始的FLASH_TABLE是虚拟向量表( ftable.asm), 通过向量表映射实现中断访问, APP的程序入口地址(_start)在2200H
对于不同的ROM size移植, 只要将App的地址作相应的平移.
样例程序 4150.OTA_Test_0319.zip
硬件手册 https://www.renesas.cn/us/zh/document/man/rl78g13-users-manual-hardware?r=1054286
和资源分配表https://www.renesas.cn/us/zh/document/mat/rl78-family-self-ram-list-flash-self-programming-library-rev305
请认真参照样例程序(section定义, 和其他build option设置 ) 和 硬件手册, 资源分配表构建自己的bootloader. 如果编译和调试过程中发生错误, 再仔细看看自己的工程和样例之间的差异(asm文件和初始生成不一样, 有改动, 请参考修改).
cstart.asm只是做了基本的堆栈初始化, 段的配置等操作, 不设计用户IO, timer的初始化, 所以hdwinit就是预留一个接口做这件事的,
你是什么单位看看是不是需要给你们安排线下支持. 私信给我[email protected]
这个样例程序, 是一个完整的工程, flash.asm是构建一个虚拟的向量表. 你的工程我不清楚. 如你需要构建自编程, 请参考本样例程序.
我的工程里没有 ftable.asm这个文件,这个文件是要手动导入吗,还是编译器哪个地方设置好了,自动生成后手动导入。
如果你的工程, 是自己建的, 你需要把上面样例工程里面的flash_table.asm等, 已经build option作相应的修改.这个文件可以直接copy的自己的工程里面去.
黄工好,我按照你的例程,自己新建了一个工程,设置都一样,编译时候,app里面报错:(E) E0562300 E0562300:Duplicate symbol "_stkinit" in "DefaultBuild\stkinit.obj" APP.mtsp,我看你的样例也是有两个stkinit.asm文件且不报错,我这边是哪里没设置好呢?
比较一下两个asm文件, 看看有什么区别, 既然提示, 肯定就是有不一样的地方.
黄工,如下图片所示,boot程序中,hdwinit.asm这个文件作用是什么,硬件初始化不是在cstart.asm中改为了boot_hdwinit ,为什么要增加一个hdwinit.asm呢?
hello 黄工,请问如何把boot + App整合成一个hex/mot文件,有什么工具吗?
黄工你好,
在这个例程中,我看boot里面在使用了串口1的时候使能了收发中断:
所以我这里有一个疑问,boot里面使能串口中断的话,那在收发数据的时候,不是会跳转到app里面的串口中断服务函数里面去的吗(假设存在app的情况)?
在Boot中运行时,中断是关闭状态(boot_hdwinit()函数中调用了DI()),收发UART数据采用了轮询方式,可通过查看Boot中的代码实现来验证这一点。当跳转到App之后,会将中断打开,则此时收发UART数据会跳转到App中重新映射后的中断服务程序处理。