你好,根据官方提供的boot例程文件,把器件改到F14的芯片上,驱动文件重新产生了,但是还有两个错误没有解决,无从下手,希望给予支持。
r_systeminit.c文件
cstart.asm文件内容
算了, 我随便定义一个, 把这个设置成如果
cstart 里面应该是_boot_hdwinit , r_systeminit.c里面是boot_hdwinit. 两个差别就是汇编语言前面要加下划线_
你搜索一下
fsy文件是通过这个产生的
我建议你按照R5F100LE 一模一样先做一个工程, 有不对的对照样例去修改, 直到也样例一模一样. 这样会学到很多东西, 也少走弯路.
黄工,是不是app工程和boot子工程的所有函数的名字都不能相同,这包括产生的驱动函数的名称吗?变量的名称可以相同吗
采用sub-project的形式, 函数名, 变量名是不能相同的,
黄工,我参照例程建立了boot工程,在输出的.map文件中的.const段占用了app的空间,尝试将.const段指定到FSL_BECD段的后面,但是提示Section address overflowed out of range : ".const",boot的所有字节放置在0x2000的空间内,Size是够的,出现这个错误,我应该怎么修改设置呢?
把工程发给我看看han.huang.yk@renesas.com.
工程已发。
编译不过, RFSTS0_bit.no3 没有定义
在我这没有错误啊
我把位定义改成寄存器赋值,给你发了一个