我现在使用F13的芯片,参考例程把Boot和APP做成了单独的例程,Boot和APP分别独立运行都正常,但是将APP设置为0x6000启动之后,就出现APP中无法进入中断的现象,并且APP中操作Flash会引起芯片软件复位,从boot开始重新执行。
感谢您提供的几种解决办法,请问您方便提供一些参考示例吗?我的邮箱:[email protected]
hello,请问你这种做成boot和app做成单独工程的(boot和app均可以使用中断)有实现了吗?
黄工 我还有另外一个问题就是我想一系列的app都用同一个boot 但是不同的app用到的中断不一定一样(但相同中断的服务程序名是一样的) 这样怎么实现? 是把所有的中断都预留吗?