在boot和app合并时参考如下命令
报错如下是什么原因?
对照样例程序的编译选项和你自己的工程
貌似不能识别你的相对路径, 请用绝对路径试试.
添加绝对路径还是报错“(E) Failed to execute commands(Exit Code = 1) ”
怀疑是不是命令书写问题,请帮忙确定下命令“"D:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RL\V1.11.00\bin\rlink.exe"subcommand=sub_mot.txt”是否有问题?
还有sub_mot.txt的书写格式及存放位置?
学习样例是一个捷径.
我们缺省的安装路径是在C盘下面.
你先按照样例程序去设置设置, 根据自己有的compiler版本, 去修改你 文件夹, sub_mot.txt也放在同样层级的文件夹里面.
修改了,命令应该是可以执行了。
但是有提示“No cpu information in input files”,该如何添加,
感谢支持,问题解决了。