RL78 boot和app合并报错

在boot和app合并时参考如下命令

报错如下是什么原因?

Parents
  • 添加绝对路径还是报错“(E) Failed to execute commands(Exit Code = 1) ”

    怀疑是不是命令书写问题,请帮忙确定下命令“"D:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RL\V1.11.00\bin\rlink.exe"subcommand=sub_mot.txt”是否有问题?

    还有sub_mot.txt的书写格式及存放位置?

  • 学习样例是一个捷径. 

    我们缺省的安装路径是在C盘下面.

    你先按照样例程序去设置设置, 根据自己有的compiler版本, 去修改你 文件夹, sub_mot.txt也放在同样层级的文件夹里面. 

Reply Children