各位大佬,请教一下。
以下是一个使用e2studio 选择RX23T来开发变频器的疑问。
原先使用e2studio这个版本进行开发,只能支持Peripheral Code Generator进行生成代码。现在要做OTA功能,需要用到r_flash_rx这个模块,但是使用新版本的e2studio打开之后发现不支持Peripheral Code Generator,工程目录下又没有.scfg这个尾缀的代码生成器。这个时候有什么更好的解决办法吗?比如有什么地方可以把旧工程导入进入即获得Smart Configurator这个工具,或者新版本的e2studio通过什么设置可以启动Peripheral Code Generator?
另外再请教一下RX23T本身是没有dataflash。项目有的工程版本是不需要OTA功能,需要dataflash,这个时候把code flash闲置部分当成dataflash来用是否可行?变频器的参数有开机默认的 每个用户拿回去使用,会设置自己的参数,设置了就要保存,就是用户随时都会设置 设置了就保存。原来使用ST或者其他品牌都是可以这样用的,但是不知道瑞萨有没有先例,不清楚会不会有问题。
smart configurator 可以认为是code generator和fit的集合,smart configurator也有flah操作模块, 对于使用code flash来存取参数,这应该是可以的,只是操作需要符合flash的操作规范