我更新了2023-04的e2studio,QE for Capactive touch是外置版本的,并不在e2studio,我导入工程到外置版本的QE for Capactive touch中start tuning时显示没法连接,用e2-cube2连接RX140,也试过RA2L1的也是无法连接。
请问您使用的是否是EZ-CUBE2,如果是,该型号的仿真器只能仿真RL78和RX系列的产品,不能仿真RA系列的产品,目前EZ-CUBE2已经停产
您当前的错误提示是未连接上串行接口,请检查一下仿真设置,RX140的仿真接口为Fine接口,串口可以用于通过RFP来进行编程
目前EZ-CUBE3已经量产,该仿真器可以仿真瑞萨目前所有系列的MCU
另外,QE for Capacitive Touch可以集成到E2 Studio中,在E2 Studio安装过程中可以选择安装,也可以通过 Renesas Views --> Renesas Software Installer来安装
1、RA的我没有用EZ-CUBE,开发板上有JLINK。2、RX140我连接的应该没有错误,,因为我用e2studio2022-10版本可以tuning。3、e2studio2023-04版本我安装过几次,每一次都选中了capactive工具,实际上安装出来并没有cap touch main的调试界面,但是实际上看安装细节显示已安装,所以我只能下载外置版本,但是外置版本使用不方便,而且出现上述连接不成功的现象。4、我用2022-10版本的captouch main调试界面是plung in版本的。5、目前我试过一些方法都没法安装进去
但是workflow那个我电脑显示不出来,captouch main那个我电脑才能用......
只有QE V3.2及以上的版本才能支持G22,您的这个问题我们有个别客户遇到过,这个问题应该和Windows相关,最后重装了Win10系统才解决
最后不得已的情况才会重装,因为电脑也有其他软件,重装了导致其他不兼容那也挺尴尬的。所以回到这个帖子的最开始,qe for capactive的外置版本无法连接,如果能解决的话就不用重装了
我确定连接是没错误的,因为我用2022-10版本试过了 能tuning,就是不知道还需要哪里设置什么
不是连接的问题,您可以换台PC安装吗?
换了一台电脑试也不行,现在在别的电脑装个2023-04试试
用别的电脑就有workflow了,我自己的电脑就没有....
对,这和Win10系统相关
e2studio啥时候更新系统兼容的
您可试试下面的方法:
QE workflow 使用 WebView2, 如果 WebView2 runtime 没有安装,QE workflow 打不开,可以从下面的链接下载并安装 WebView2 (x64 version)
https://developer.microsoft.com/microsoft-edge/webview2/#download-section
你好 我下载的是这个版本,显示安装失败
可以先删除本机安装的版本吗?再尝试安装一下,再就是您的系统是X86, 还是 X64?
看起来还是一样。。。。
我也遇到了同样的问题,删除重装WebView2也没有用,还是打不开work flow,请问该怎么解决?软件太多了,重装电脑很麻烦。
请问能否提供workspace文件夹下的log文件,我向工具那边反应,看看是否有新的解决办法,可以把metadata文件夹整个打包压缩一下即可
.metadata.zip
.metadata.rar