RX72M-DMA

您好!

目前问题是使用RX72M,通过MTIO8捕获输入外面的ADC芯片(NSi1306M25)的占空比,ADC芯片时钟源是72MMTIO7给的,频率5MHz-20MHz,占空比最小可以到频率对应周期的十分之一。目前输出5MHzADC芯片,使用DMA在捕获输入中断传输,数据是正常的,但是DMA传输有次数限制,想请教下DMA传输要怎么循环,设置里只有重复模式,重复一定次数就停了,需要手动再开,手动开的时间就会漏数据。现在现象:DMA一次传输30个,这30个是正常的,开启下一次30个的时候中间就会漏掉。在中断里手动往使能位里写也还是会漏掉数据。

谢谢解答!